DOCA0184HU-00

Kapcsolószekrények Nézet

A listanézet a projekt kapcsolószekrényeinek létrehozásához készült, a grafikus nézet a különböző kapcsolószekrények közötti csatlakozáshoz készült (beleértve szükség esetén a telepítésben már meglévő kapcsolószekrényeket is).
  • Kötelező adatok az egyes kapcsolószekrényekhez:

    • A kapcsolószekrény neve

    • A kapcsolószekrény helyzete a telepítésben: fő kapcsolószekrény vagy alelosztó.

    • Fázisok száma a kapcsolószekrény beérkezésekor.

  • Opcionális kapcsolószekrény adatai:

    • Rövidzárlati áram értéke a kapcsolószekrény bejövő részében.

    • Bejövő áram értéke a kapcsolószekrényen.

Kattintson a Létrehozás kapcsolószekrény gombja a listában a Diagram a kapcsolószekrény oldala.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.