DOCA0184HU-00

Normál nézet

A normál nézetben történő navigálás hasonló az elektromos diagramban történő navigáláshoz.

A funkcionális jelekhez 3 számozási mód áll rendelkezésre:

  • Növekményes

  • Részfa

  • Személyre szabás

Növekményes és részfa módokban a funkcionális jelek automatikusan generálódnak a következők szerint:

  • Védelem (Q jelzés)

  • Kapcsoló (I jelölés)

  • Egyéb eszközök (X jel)

Növekményes mód:

A funkcionális jelet egy, a funkciót jelző betű (lásd fent) és egy szám azonosítja, amely a készülék helyzetét mutatja a diagramon (balról jobbra, majd fentről lefelé).

Részfa mód:

Az automatikusan generált funkcionális jelzés a betű (lásd fent) és a bejövő berendezéshez viszonyított terhelésoldali pozíciójának megfelelő számsorozat.

Személyre szabási mód:

Az egyes eszközökhöz a funkciótól függetlenül automatikusan létrehozott funkcionális jelölő egy legfeljebb 10 karakterből álló szabad hely. Ebben a módban a felirat számára hely áll rendelkezésre.

Ugyanahhoz az egyvonalas kapcsolási rajzhoz nem lehet különböző módokat használni, mert a mód megváltoztatásakor törlődnek az előző mód által létrehozott funkcionális jelölők, és a kiválasztott új mód szerint cserélődnek.

A képernyő jobb felső sarkában található reteszelő gomb lehetővé teszi a számozás rögzítését. Ezután az egyvonalas kapcsolási rajz a meglévő funkcionális jelölések módosítása nélkül módosítható. Az új funkcionális jelölések számai hozzáadódnak a zárás előtt létrehozott utolsó számhoz, függetlenül az egyvonalas kapcsolási rajzon lévő pozíciótól.

A kioldás után az összes funkcionális jel automatikusan újraterveződik a fent említett számozási elvnek megfelelően.

Ez a reteszelő/feloldó funkció csak növekményes módban érhető el.

A jegyzetek hozzáadásához írja be a bal felső zónába.

Minden ághoz hozzáadható egy karakterisztika-készlet a címblokk táblázatban az egysoros diagram alatt, ha rákattint egy cellára, és beírja a szöveget.

MEGJEGYZÉS: Erről az oldalról nem lehet módosítani az elektromos kapcsolási rajzot.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.