快速浏览菜单
简介
菜单提供了操作连接到 FDM121 显示单元的设备所必需的信息,分为多个屏幕。
当 FDM121 显示单元通电后,默认情况下,将显示出菜单。
可用屏幕的数量以及屏幕内容取决于连接到 FDM121 显示单元的设备。该行为对于 ComPacT 、PowerPacT 以及 MasterPact 断路器是相同的。
例如,对于 ComPacT NSX 断路器,其取决于:
-
MicroLogic 脱扣单元的类型(A 或 E)
-
断路器的级数(3 极或 4 极)
-
存在的选项(ENVT 或 ENCT)
屏幕编号和可用屏幕的数量显示在屏幕的右上角。
导航
在 菜单里的导航步骤如下所示:
菜单的屏幕示例
下表列出了配备 MicroLogic E 脱扣单元的 ComPacT NSX 4 极断路器的菜单的屏幕 1 至 8:
|
屏幕 |
描述 |
|---|---|
|
菜单的屏幕 1 显示如下信息:
|
|
|
菜单的屏幕 2 显示电流、电压、有功功率和频率:
|
|
|
菜单的屏幕 3 显示电流如下:
注: IN 显示出适用于中性线的断路器的电流。
|
|
|
菜单的屏幕 4 显示相间电压如下:
|
|
|
菜单的屏幕 5 显示相对中性线电压如下:
|
|
|
菜单的屏幕 6 显示功率如下:
|
|
|
菜单的屏幕 7 显示电量表如下:
|
|
|
菜单的屏幕 8 显示:
|















This map is shared between PSE 890 FDM121 User Guide and PSE 1495 NSXTwin Micrologic 567 User Guide