DOCA0088ZH-04

操作

屏幕

屏幕显示操作 ULP 模块所需的信息:

A

标识区

B

信息区

C

导航区

FDM121 显示单元分为三个区域:

  • 标识区识别当前的屏幕(屏幕标题)并在触发报警时通知用户。

  • 信息区在屏幕上显示详细数据(如测量值、报警和设置等)。

  • 在导航区,使用按键可以显示可用的导航选项,这取决于所显示的菜单。

下表是一个显示示例:

示例

描述

  • 标识区

    • 图标表明您正在 测量 菜单中。

    • 所显示的测量结果为电压。

    • 测量 菜单中的 V L-L V L-N 子菜单由 10 个屏幕组成。 V L-L 屏幕显示的编号是 1

  • 信息区

    • 显示有电流值 V12 V23 V31

  • 导航区

    • 显示了 V L-L 屏幕的导航选项。

FDM121 显示单元也具有白色背光:

  • 按下导航键打开背光灯,持续 3 分钟。

  • 当检测到一个被禁止的 ULP 模块化单元配置时,背光每 250 毫秒闪烁一次(例如,如果一个 IMU 配备有两个完全相同的模块)。

  • 当测试模式激活时,背光灯会在 15 秒内每秒闪烁一次。按下连接到 FDM121 显示单元的其中一个 ULP 模块的测试按钮。

导航键

5 个按键可以提供导航 :

A

返回/主页键

B

向下键

C

确认/清除/设置键

D

向上键

E

上下文相关按键

在导航区,使用按键可以显示可用的导航选项,这取决于所显示的菜单。

下表列出了 FDM121 显示单元上的 5 个键提供的导航选项。如果按键所对应的区域无图标显示,此按键对于所显示的菜单无效。

图标

描述

返回/主页

  • 退出菜单或子菜单并返回上一级菜单。

  • 用于在 FDM121 显示单元通电时,从显示的 快速浏览 菜单返回到 主菜单

  • 用于出厂复位 FDM121 显示器。

向下移动

用于指向所需的测量值或转向下一个屏幕。

确认

确定

  • 确认菜单项选择。

  • 清除新事件。

设置

用于访问设置:

  • FDM121 时间和日期

  • 温度或体积单位

  • IFE IP 地址

向上移动

用于会指向所需的测量值或返回到上一个屏幕。

上下文相关

以条形图模式显示测量值。

以刻度盘图形模式显示测量值。

以数字模式显示测量值。

用于显示事件日志中的事件或报警日志中的报警的详细信息。

用于返回事件日志或报警日志。

用于在编辑模式下修改所选字段。

用于出厂复位 FDM121 显示器。

滚动

屏幕可以最多显示 5 个可见菜单项。当一个列表包含的项目超过 5 项时,屏幕右边会出现一个滚动条。

使用 键滚动浏览菜单项列表。滚动条所在的位置指示列表中突出显示的条目的相对位置。

示例: 测量 菜单显示在两个屏幕上。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?