密码管理
概述
定义了四个密码,每个密码对应一个等级。
给每个等级分配一个角色:
-
1、2 和 3 级用于普通角色,比如操作员。
-
4 级属于管理员级别。需要使用管理员级别通过 EcoStruxure Power Commission 软件向 ULP 模块写入设置。
当 FDM121 命令受密码保护时,用户必须在专用窗口中输入正确级别的密码。
初始密码
密码的出厂值为:
|
密码等级 |
用户类型 |
出厂设置 |
|---|---|---|
|
1 级 |
Services |
‘1111’ = 0x31313131 |
|
2 级 |
Engineer |
‘2222’ = 0x32323232 |
|
3 级 |
Operator |
‘3333’ = 0x33333333 |
|
4 级 |
Administrator |
‘0000’ = 0x30303030 |
密码修改
密码通过 EcoStruxure Power Commission 软件修改。
密码包含四个 ASCII 字符。密码区分大小写,允许使用的字符包括:
-
从 0 到 9 的数字
-
从 a 到 z 的字母
-
从 A 到 Z 的字母
密码重置
如果初始密码已被更改,以下三种情况需要使用 EcoStruxure Power Commission 软件将密码恢复为出厂设置:
-
忘记密码。
-
IMU 中添加了新的模块:比如 FDM121 显示单元。
-
替换了 IMU 中无法操作的模块。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件重置密码的功能仅对 Schneider 服务用户配置文件可用。
密码屏幕
输入密码
输入密码的步骤如下。