Menu Vue synthétique
Présentation
Le menu présente les informations essentielles à l'exploitation de l'appareil connecté à l'afficheur FDM121 réparties sur plusieurs écrans.
Le menu est le menu affiché par défaut suite à la mise sous tension de l'afficheur FDM121 .
Le nombre d’écrans disponibles et leur contenu dépendent de l’appareil connecté à l’afficheur FDM121 . Le comportement est identique pour les disjoncteurs ComPacT , PowerPacT et MasterPact .
Par exemple, dans le cas des disjoncteurs ComPacT NSX , ils dépendent :
-
du type de déclencheur MicroLogic (A ou E) ;
-
du nombre de pôles du disjoncteur (tripolaire ou tétrapolaire) ;
-
de la présence d'options (ENVT ou ENCT).
Le numéro de l'écran et le nombre d'écrans disponibles sont indiqués dans le coin supérieur droit de l'afficheur.
Navigation
La navigation dans le menu s'effectue de la manière suivante :
Exemple d'écrans du menu
Le tableau ci-dessous présente les écrans 1 à 8 du menu pour un disjoncteur ComPacT NSX tétrapolaire équipé d'un déclencheur MicroLogic E :
|
Ecran |
Description |
|---|---|
|
L'écran 1 du menu affiche les informations suivantes :
|
|
|
L'écran 2 du menu affiche le courant, la tension, la puissance active et la fréquence :
|
|
|
L'écran 3 du menu affiche les courants :
NOTE: IN affiche le courant pour les disjoncteurs
applicables au neutre.
|
|
|
L'écran 4 du menu affiche les tensions phase/phase :
|
|
|
L'écran 5 du menu affiche les tensions phase/neutre :
|
|
|
L'écran 6 du menu affiche les puissances :
|
|
|
L'écran 7 du menu affiche les compteurs d'énergie :
|
|
|
L'écran 8 du menu affiche :
|
Nom de l'unité fonctionnelle intelligente
Pour une meilleure exploitation de l'installation électrique, utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission ou le contrôleur distant via le réseau de communication pour attribuer un nom à l'unité fonctionnelle intelligente en rapport avec la fonction à laquelle elle est associée.
La procédure d'affichage du nom de l'unité fonctionnelle intelligente est la suivante :















This map is shared between PSE 890 FDM121 User Guide and PSE 1495 NSXTwin Micrologic 567 User Guide