Fonctionnement
Ecran
L’afficheur FDM121 se divise en trois zones :
-
La zone d'identification identifie l'écran sur lequel on se trouve (titre de l'écran) et notifie le cas échéant le déclenchement d'une alarme.
-
La zone d'information affiche les informations spécifiques à l'écran (telles que les mesures, les alarmes et les réglages).
-
La zone de navigation indique les possibilités de navigation avec les touches selon le menu affiché.
Le tableau suivant présente un exemple d'affichage :
|
Exemple |
Description |
|---|---|
|
L'afficheur FDM121 est également doté d'un rétro-éclairage blanc :
-
Le rétro-éclairage s'allume pour une durée de 3 minutes lors de chaque appui sur une touche de navigation.
-
Le rétro-éclairage clignote toutes les 250 ms lorsqu'une configuration interdite de l'unité fonctionnelle ULP est détectée (par exemple, si deux modules identiques font partie de la même unité fonctionnelle intelligente).
-
Le rétro-éclairage clignote toutes les secondes pendant 15 secondes lorsque le mode test est activé. Appuyez sur le bouton de test situé sur l'un des modules ULP raccordés à l'afficheur FDM121 .
Touches de navigation
Cinq touches permettent la navigation :
|
A |
Touche retour/Home |
|
B |
Touche bas |
|
C |
Touche de validation/effacement/réglage |
|
D |
Touche haut |
|
E |
Touche contextuelle |
La zone de navigation indique les possibilités de navigation avec les touches selon le menu affiché.
Le tableau suivant présente les possibilités de navigation offertes par les cinq touches de l'afficheur FDM121 . Lorsqu'aucune icône n'est affichée dans la zone correspondant à une touche, cette touche est inactive pour le menu affiché.
|
Touche |
Icône |
Description |
|---|---|---|
|
Retour/Home |
|
|
|
Flèche vers le bas |
Permet de pointer vers les mesures souhaitées ou de passer d'un écran à l'écran suivant. |
|
|
Validation |
|
|
|
Réglage |
Permet l'accès aux réglages :
|
|
|
Flèche vers le haut |
Permet de pointer vers les mesures souhaitées ou de revenir à l'écran précédent. |
|
|
Contextuelle |
Permet l'affichage des mesures en mode graphique à barre. |
|
|
Permet l'affichage des mesures en mode cadran. |
||
|
Permet l'affichage des mesures en mode numérique. |
||
|
Permet d'afficher le détail d'un événement dans la file d'événements ou d'une alarme dans l'historique des alarmes. |
||
|
Permet de revenir à la file d'événements ou à l'historique des alarmes. |
||
|
Permet d'activer le mode édition pour le champ sélectionné. |
||
|
– |
Permet de rétablir les valeurs d'usine de l'afficheur FDM121 . |
Défilement
L'écran peut afficher cinq éléments de menu visibles au maximum. Lorsqu'une liste comporte plus de cinq éléments, un ascenseur s'affiche à droite de l'écran.
Utilisez les touches
et
pour faire défiler
une liste d'éléments de menu. La position de l'ascenseur
indique la position relative de l'élément mis en surbrillance
dans la liste.