DOCA0088ES-04

Funcionamiento

Pantalla

La pantalla muestra la información necesaria para accionar los módulos ULP.

A

Zona de identificación

B

Zona de información

C

Zona de navegación

El módulo de visualización FDM121 está dividido en tres zonas:

  • La zona de identificación identifica la pantalla actual (título de la pantalla) y avisa al usuario cuando se dispara una alarma.

  • La zona de información muestra datos específicos en la pantalla (como medidas, alarmas y ajustes).

  • La zona de navegación indica las posibilidades de navegación disponibles con las teclas según el menú visualizado.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la pantalla:

Ejemplo

Descripción

  • Zona de identificación

    • El icono indica que se encuentra en el menú Medidas .

    • Las medidas mostradas son las tensiones.

    • El submenú V L-L V L-N del menú Medidas está formado por 10 pantallas. La pantalla V L-L visualizada es la número 1.

  • Zona de información

    • Se muestran los valores de tensión V12 , V23 y V31 .

  • Zona de navegación

    • Se muestran las posibilidades de navegación para la pantalla V L-L .

El módulo de visualización FDM121 también cuenta con retroiluminación blanca:

  • Al pulsar una tecla de navegación, se enciende la retroiluminación durante 3 min.

  • La retroiluminación parpadea cada 250 ms cuando se detecta una configuración de la unidad modular ULP prohibida (por ejemplo, si dos módulos idénticos forman parte de la misma IMU).

  • La retroiluminación parpadea una vez por segundo durante un período de 15 s cuando el modo de prueba está activo. Pulse el botón de prueba situado en uno de los módulos ULP conectado al módulo de visualización FDM121 .

Teclas de navegación

Hay cinco teclas que permiten la navegación:

A

Tecla retorno/Home

B

Tecla abajo

C

Tecla de validación/borrado/ajuste

D

Tecla arriba

E

Tecla contextual

La zona de navegación indica las posibilidades de navegación disponibles con las teclas según el menú visualizado.

La siguiente tabla enumera las posibilidades de navegación disponibles a partir de las cinco teclas del módulo de visualización FDM121 . Cuando no se muestra ningún icono en la zona correspondiente a una llave, esta llave no está activa para el menú visualizado.

Tecla

Icono

Descripción

Retorno/Home

  • Se sale de un menú o un submenú y se vuelve al menú anterior.

  • Se utiliza para volver al Menú principal desde el menú Vista rápida que se muestra cuando se enciende el módulo de visualización FDM121 .

  • Se utiliza para restablecer la configuración de fábrica de la pantalla de FDM121 .

Abajo

Utilizado para señalar las medidas deseadas o para avanzar a la siguiente pantalla.

Confirmar

OK

  • Permite confirmar el menú elegido.

  • Borra un evento nuevo.

Ajuste

Utilizado para acceder a los ajustes:

  • Fecha y hora de FDM121

  • Unidad de volumen o temperatura

  • Dirección IP IFE

Arriba

Utilizado para señalar las medidas deseadas o para regresar a la pantalla anterior.

Contextual

Muestra las medidas en modo de gráfico de barras.

Muestra las medidas en modo de gráfico de cuadrante.

Muestra las medidas en modo numérico.

Utilizado para mostrar información detallada sobre un evento en el registro de eventos o sobre una alarma en el historial de alarmas.

Se utiliza para regresar al registro de eventos o al historial de alarmas.

Se utiliza para cambiar el campo seleccionado en el modo de edición.

Se utiliza para restablecer la configuración de fábrica de la pantalla de FDM121 .

Desplazamiento

La pantalla puede mostrar cinco elementos de menú visibles como máximo. Cuando una lista incluye más de cinco elementos, aparece una barra de desplazamiento en el lado derecho de la pantalla.

Utilice las teclas y para desplazarse por una lista de elementos de menú. La posición de la barra de desplazamiento indica la posición relativa del elemento resaltado en la lista.

Ejemplo: se muestra el menú Medidas en dos pantallas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?