990-6317F-006

Peso y dimensiones

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GRPPNQ84 200-250 (441-551) 2134 (84) 610 (24) 305 (12)
GRPPIP2X84
GRPPNF84
GRPPNQ89 2261 (89)
GRPPIP2X89
GRPPNF89
NOTA: El peso depende de las opciones seleccionadas. El peso y las dimensiones anteriores son para un solo armario. La solución final de RPP puede componerse de varios armarios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?