990-91375D-019

GVBBB630EL-1CB용 신호 선을 Galaxy VS UPS에 연결

권장 신호 선 크기 UPS까지의 최대 거리
0.5mm2 50m
0.75mm2 100m
1.0mm2 200m
  1. 배터리 차단기를 잠그거나 태그아웃합니다.
  2. 보호 커버의 나사를 풀고 보호 커버를 들어 올린 다음 배터리 차단기 박스를 꺼냅니다.
  3. 배터리 차단기에서 커버를 제거합니다.
  4. 배터리 차단기 박스 하단을 통해 신호 선을 정렬하고 연결합니다.
  5. 다음과 같이 신호 케이블 연결을 연결합니다.
    1. AUX 스위치에 신호 케이블을 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일에 신호 케이블을 연결합니다.
    3. 제공된 케이블 타이로 신호 케이블을 케이블 릴리프에 고정합니다.
  6. 배터리 차단기에 커버를 다시 설치합니다.
  7. 전원 케이블에서 신호 케이블을 분리하여 정렬합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?