배터리 차단기 박스를 해체 또는 새 위치로 이동
- UPS를 완전히 종료합니다. UPS 사용 설명서의 지침을 따르십시오.
- 개폐 장치의 모든 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃하십시오.
- 개폐 장치/배터리 솔루션의 모든 배터리 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
- 본 배터리 차단기
박스의 개별 배터리
차단기 상위단이 없는
배터리 솔루션의 경우,
배터리 솔루션에서
배터리 케이블을 연결
해제합니다.
위험감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험배터리 솔루션에서 배터리 케이블을 연결 해제합니다.이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. - 배터리 차단기 박스의 전면 도어를 엽니다.
- 배터리 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
- 3개의 나사를 풀고 무충전 전면 패널을 엽니다.
- 보호 커버의 나사를 풀고 보호 커버를 들어 올린 다음 배터리 차단기 박스를 꺼냅니다.
- 계속하기 전에 각 DC 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
- 배터리 차단기 박스에서 모든 전원 케이블을 연결 해제 후 제거합니다. 세부 사항은 전원 케이블 연결를 참조하십시오.
- 배터리 차단기 박스에서
모든 신호 선을 연결
해제 후 제거합니다.
자세한 내용은 다음
장을 참조하십시오.
- 내부 커버를 다시 설치합니다.
- 벽에서 M10 나사 4개를
분리하고 배터리 차단기
박스를 제거합니다.
주의고중량배터리 차단기 박스는 고중량입니다 (GVBBB630EL-1CB: 35kg, GVBBB630EL-2CB: 66kg, GVBBB630EL-3CB: 76kg). 배터리 차단기 박스는 적절한 도구를 사용하여 안전하게 들어올려야 합니다.이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다. - 무충전 전면 패널을 닫고 3개의 나사로 고정합니다.
- 배터리 차단기 박스의 전면 도어를 닫고 잠급니다.
- 이동 시:
경고전복 위험배터리 차단기 박스 이동 시에는 다음을 확인하십시오.- 이동하는 직원이 필요한 기술을 보유하고 있으며 적절한 훈련을 받았는지
- 적절한 도구를 사용하여 제품을 안전하게 들어올려 이동하는지
- 적절한 보호 장치(예: 포장 또는 포장재)를 사용하여 제품을 손상으로부터 보호하는지
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.이동 요구 사항:
-
최소 팔레트 치수(840mm x 1220mm)를 사용하여 적합한 팔레트 중앙에 수평으로 배터리 차단기 박스를 장착합니다. 해당 팔레트는 배터리 차단기 박스의 중량을 견딜 수 있어야 합니다. (GVBBB630EL-1CB: 35kg, GVBBB630EL-2CB: 66kg, GVBBB630EL-3CB: 76kg).
-
적재, 이동, 하역 시 진동과 충격을 견딜 수 있는 적절한 고정 수단을 사용하여 배터리 차단기 박스를 팔레트에 장착합니다.
-
운송 팔레트가 손상되지 않은 경우, 기존 이동 브라켓과 함께 재사용할 수 있습니다.
경고예기치 못한 장비 작동배터리 차단기 박스가 구부러지거나 손상될 수 있으므로 지게차/팔레트 트럭으로 직접 배터리 차단기 박스를 들어 프레임 위에 올리지 마십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다. - 다음 중 하나를 수행합니다.
- 배터리 차단기 박스 해체
- 배터리 차단기 박스를 새 위치로 이동하여 설치
- 배터리 차단기 박스를 새 위치에 설치하는 경우에만 해당: 설치 설명서에 따라 새 위치에 배터리 차단기 박스를 설치합니다. 설치 개요는 설치 절차를 참조하십시오. 재설치 및 시작은 자격을 갖춘 기술자만 수행해야 합니다.