990-91375D-018

GVBBB630EL-1CBの信号ケーブルのGalaxy VS UPSへの接続

推奨信号ケーブルサイズ UPSまでの最大距離
0.5 mm2 50 m
0.75 mm2 100 m
1.0 mm2 200 m
  1. バッテリーブレーカーをロックアウト(施錠)およびタグアウト(警告札掛け)します。
  2. 保護カバーのネジを緩め、保護カバーを上に持ち上げて、バッテリーブレーカーボックスから取り外します。
  3. バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。
  4. 信号ケーブルをバッテリーブレーカーボックスの下部を通して配線します。
  5. 信号ケーブルを接続します。
    1. 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
    2. 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。
    3. 信号ケーブルをケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。
  6. バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
  7. 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?