990-91375D-019

GVXLBBB630EL-1CB용 신호 선을 Galaxy VXL UPS에 연결

주의: 권장 신호 선 크기는 0.5mm2입니다.
  1. 배터리 차단기를 잠그거나 태그아웃합니다.
  2. 보호 커버의 나사를 풀고 보호 커버를 들어 올린 다음 배터리 차단기 박스를 꺼냅니다.
  3. 배터리 차단기에서 커버를 제거합니다.
  4. 배터리 차단기 박스 하단을 통해 신호 선을 정렬하고 연결합니다.
  5. 신호 선 연결:
    1. AUX 스위치(1,4)에 신호 선을 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일(D1, D2)에 신호 선을 연결합니다.
    3. 제공된 케이블 타이로 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.

    1~4개의 배터리 차단기 박스로 구성하기 위한 AUX 스위치 및 저전압 트립 코일 연결

    5~8개의 배터리 차단기 박스로 구성하기 위한 AUX 스위치 연결

    5~8개의 배터리 차단기 박스로 구성하기 위한 저전압 트립 코일 연결

  6. 배터리 차단기에 커버를 다시 설치합니다.
  7. 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 정렬합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?