Tag batteriafbryderboksen ud af drift, eller flyt den til et nyt sted
- Luk UPS'en helt ned – følg instruktionerne i UPS'ens betjeningsvejledning.
- Lås/markér alle afbrydere på afbrydertavlen i positionen OFF (åben).
- Lås/markér alle batteriafbrydere på afbrydertavlen/i batteriløsningen i positionen OFF (åben).
- For batteriløsninger uden en individuel batteriafbryder
før indgangen på denne batteriafbryderboks skal batterikablerne
frakobles batteriløsningen.
FAREFare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuerFrakobl batterikablerne fra batteriløsningen.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Åbn fordøren i batteriafbryderboksen.
- Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF (åben).
- Skru de tre skruer løs, og åbn det strømløse frontpanel.
- Skru skruerne løs fra beskyttelsesdækslerne, og løft dem op og ud af batteriafbryderboksen.
- Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding
på hver DC-busbar, før du fortsætter.
FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERMål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver DC-busbar, før du fortsætter.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Frakobl og fjern alle strømkabler fra batteriafbryderboksen. Se flere oplysninger i afsnittet Tilslut strømkablerne.
- Frakobl og fjern alle signalkabler fra batteriafbryderboksen.
Se de følgende kapitler for yderligere oplysninger.
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VS UPS'en ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VL UPS'en ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB til Galaxy VL UPS'en ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VXL UPS'en ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-2CB til Galaxy VXL UPS'en ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-3CB til Galaxy VXL UPS'en ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Easy UPS 3-Phase Modular ELLER
-
Tilslut signalkablerne for et GVBBB630EL-2CB til Easy UPS 3-Phase Modular ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Easy UPS 3-Phase Advanced ELLER
-
Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-2CB til Easy UPS 3M Advanced.
-
- Monter de indre dæksler igen.
- Fjern de fire M10-skruer fra væggen, og afmonter batteriafbryderboksen
fra væggen.
FORSIGTIGTung lastBatteriafbryderboksen er tung. GVBBB630EL-1CB vejer 35 kg, GVBBB630EL-2CB vejer 66 kg og GVBBB630EL-3CB vejer 76 kg. Brug passende værktøj til at løfte batteriafbryderboksen sikkert.Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Luk det strømløse frontpanel, og fastgør det med de tre skruer.
- Luk og lås batteriafbryderboksens fordør.
- Ved transport:
ADVARSELFare for at VÆLTE UDSTYRETVed transport af batteriafbryderboksen skal det sikres at:- det personale, der udfører transporten, har de nødvendige færdigheder og har modtaget tilstrækkelig træning
- der bruges passende værktøj til at løfte og transportere produktet sikkert,
- produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (såsom indpakning eller emballage).
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.Krav til transport:
-
Monter batteriafbryderboksen vandret midt på en palle med følgende minimumsmål: 840 mm x 1220 mm. Pallen skal være egnet til batteriafbryderboksens vægt. GVBBB630EL-1CB vejer 35 kg, GVBBB630EL-2CB vejer 66 kg og GVBBB630EL-3CB vejer 76 kg.
-
Fastgør batteriafbryderboksen på pallen med passende fastgørelsesmidler, der kan modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.
-
Den originale fragtpalle kan genbruges i kombination med de originale transportbeslag, hvis de er i ubeskadiget stand.
ADVARSELUventet udstyrsreaktionLøft ikke batteriafbryderboksen med en gaffeltruck/palleløfter direkte på rammen, da det kan bøje eller beskadige batteriafbryderboksen.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Gør et af følgende:
- Tag batteriafbryderboksen ud af drift, ELLER
- Flyt batteriafbryderboksen til et nyt sted for at installere den.
- Kun til installation af batteriafbryderboksen på et nyt sted: Følg installationsvejledningen for at installere batteriafbryderboksen på den nye placering. See Installationsprocedure for en oversigt over installationen. En ny installation og opstart må kun udføres af kvalificeret personale.