Θέστε εκτός λειτουργίας ή μετακινήστε το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας σε νέα θέση
- Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους διακόπτες στον πίνακα διανομής στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας στο σύστημα διανομής/λύσης μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Για λύσεις
μπαταριών χωρίς
μεμονωμένο
ασφαλειοδιακόπτη
μπαταριών ανάντη
αυτού του κουτιού
ασφαλειοδιακόπτη
μπαταριών, αποσυνδέστε
τα καλώδια μπαταριών
από τη λύση
μπαταριών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξουΑποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας από τη λύση μπαταρίας.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. - Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας στην ανοικτή θέση ΕΚΤΟΣ.
- Χαλαρώστε τις τρεις βίδες και ανοίξτε τον πίνακα ασφαλείας επιπέδου μετώπου.
- Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
- Μετρήστε
και επαληθεύστε
την ΑΠΟΥΣΙΑ
τάσης σε κάθε
αγωγό συνεχούς
ρεύματος πριν
συνεχίσετε.
ΚΙΝΔΥΝΟΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥΜετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε αγωγό συνεχούς ρεύματος πριν συνεχίσετε.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. - Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
- Αποσυνδέστε
και αφαιρέστε
όλα τα καλώδια
σήματος από
το κουτί ασφαλειοδιακόπτη
μπαταρίας. Για
λεπτομέρειες
ανατρέξτε στα
επόμενα κεφάλαια.
-
Σύνδεση καλωδίων σήματος για GVBBB630EL-1CB στο Galaxy VS UPS Η
-
Σύνδεση καλωδίων σήματος για GVBBB630EL-1CB στο UPS Galaxy VL Η
-
Σύνδεση καλωδίων σήματος για GVBBB630EL-2CB και GVBBB630EL-3CB στο Galaxy VL UPS Η
-
Συνδέστε τα καλώδια σήματος για GVBBB630EL-1CB στο UPS Galaxy VXL Η
-
Συνδέστε τα καλώδια σήματος για GVBBB630EL-2CB στο UPS Galaxy VXL Η
-
Συνδέστε τα καλώδια σήματος για GVBBB630EL-3CB στο UPS Galaxy VXL Η
-
Σύνδεση των καλωδίων σήματος για GVBBB630EL-1CB στο Easy UPS 3-φασική αρθρωτή διάταξη Η
-
Συνδέστε τα καλώδια σήματος για το GVBBB630EL-2CB στο Easy UPS 3-φασική αρθρωτή διάταξη Η
-
Σύνδεση των καλωδίων σήματος για το GVBBB630EL-1CB στο Easy UPS 3M Προηγμένο Η
-
Σύνδεση των καλωδίων σήματος για το GVBBB630EL-2CB στο Easy UPS 3M Προηγμένο.
-
- Τοποθετήστε εκ νέου τα καλύμματα.
- Αφαιρέστε
τις τέσσερις
βίδες M10 από τον
τοίχο και μετά
αφαιρέστε το
κουτί του ασφαλειοδιακόπτη
μπαταριών από
τον τοίχο.
ΠΡΟΣΟΧΗΒαρύ φορτίοΤο κουτί ασφαλειοδιακοπτών μπαταρίας είναι βαρύ. Το GVBBB630EL-1CB ζυγίζει 35 kg, το GVBBB630EL-2CB ζυγίζει 66 kg και το GVBBB630EL-3CB ζυγίζει 76 kg. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία για να ανυψώσετε το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίαςΑν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Κλείστε τον πίνακα ασφαλείας επιπέδου μετώπου και ασφαλίστε τον με τρεις βίδες.
- Κλείστε και αλφαλίστε την μπροστινή θύρα του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
- Για μεταφορά:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚίνδυνος ΚΛΙΣΗΣΓια μεταφορά του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας εξασφαλίστε:- ότι το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
- ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος,
- ότι προστατεύετε το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.Απαιτήσεις μεταφοράς:
-
Τοποθετήστε το Κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας σε οριζόντια θέση στο κέντρο κατάλληλης παλέτα με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 840 mm x 1220 mm. Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Το GVBBB630EL-1CB ζυγίζει 35 kg, το GVBBB630EL-2CB ζυγίζει 66 kg και το GVBBB630EL-3CB ζυγίζει 76 kg.
-
Τοποθετήστε το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας στην παλέτα με κατάλληλα μέσα στερέωσης που να μπορούν να αντέχουν σε δονήσεις κραδασμούς και τους κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.
-
Η αρχική παλέτα μεταφοράς σε συνδυασμό με τα αρχικά άγκιστρα μεταφοράς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εάν είναι σε άθικτη κατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑπροσδόκητη συμπεριφορά του εξοπλισμούΜην ανυψώνετε το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας με περονοφόρο ανυψωτικό/παλετοφόρο απευθείας στο πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εκτελέστε
ένα από τα ακόλουθα:
- Θέστε εκτός λειτουργίας το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας, Ή
- μετακινήστε το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας σε νέα θέση για να το εγκαταστήσετε
- Μόνο για την εγκατάσταση του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας σε νέα θέση: Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας στη νέα θέση. Για επισκόπηση εγκατάστασης ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία εγκατάστασης. Η επανεγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.