990-91379H-025

Wyświetlanie konfiguracji nadania pierwszeństwa pracy bateryjnej, gdy styk wejściowy jest aktywowany

Funkcja Nadaj pierwszeństwo pracy bateryjnej, gdy styk wejściowy jest aktywowany pozwala nadać pierwszeństwo pracy bateryjnej, aby usunąć obciążenie z sieci o określonych porach lub w określonych sytuacjach. Steruje nią sygnał styku wejściowego. Gdy ta funkcja jest włączona, zasilacz UPS przełączy się w tryb pracy bateryjnej po otrzymaniu sygnału ze styku wejściowego. Gdy sygnał styku wejściowego zostanie wyłączony, zasilacz UPS powróci do domyślnego trybu pracy. Możliwe jest również ustawienie określonego limitu czasu (maksymalnie 120 sekund) pozostawania zasilacza UPS w trybie pracy bateryjnej. Po upływie określonego limitu czasu zasilacz UPS powróci do domyślnego trybu pracy, nawet jeśli sygnał styku wejściowego jest nadal aktywny.
Zasilacz UPS przełączy się w tryb pracy bateryjnej tylko wówczas, gdy jest to możliwe, np. jeśli baterie mogą zapewnić wystarczający czas pracy i nie wykryto innych przeszkód. Włączanie tej funkcji i ustawianie limitu czasu pracy baterii są dostępne tylko dla autoryzowanego serwisu Schneider Electric.

  1. Naciśnij menu Konfiguracja > Zasilacz sieci UPS, aby zobaczyć, czy opcja Nadaj pierwszeństwo pracy bateryjnej, gdy styk wejściowy jest aktywowany jest włączona/wyłączona.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.