990-91379H-031

Nedstängning till underhållsbypassdrift i ett single UPS-system med kirk-nyckel installerad

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift.
  2. Håll ner SKRU-tryckknappen, vrid och ta bort nyckel A från SKRU-förreglingen.
  3. Sätt in nyckel A i förreglingen för frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB och vrid om nyckeln.
  4. Stäng frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
  5. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
  6. Vrid och ta bort nyckel B från förreglingen för frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
  7. Sätt in nyckel B i SKRU-förreglingen och vrid nyckeln till det låsta läget.
  8. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av.
  9. Öppna frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
  10. Öppna batterifrånkopplingsenheten(-erna).
  11. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.