990-91379G-004

Luk ned til vedligeholdelsesbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøgle installeret

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift.
  2. Hold SKRU-knappen nede, drej og fjern nøgle A fra SKRU-låsen.
  3. Indsæt nøgle A i låsen til vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB, og drej nøglen.
  4. Luk vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
  5. Åbn enhedens udgangsafbryder UOB.
  6. Drej og fjern nøgle B fra låsen til enhedens udgangsafbryder (UOB).
  7. Indsæt nøgle B i SKRU-låsen, og drej nøglen til låst position.
  8. Vælg Kontrol > Vekselretter > Sluk vekselretter.
  9. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch SSIB (hvis til stede).
  10. Åbn batteriafbryderen/-afbryderne.
  11. Åbn enhedens indgangsafbryder UIB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.