시스템 상태 정보 보기
-
상태를 누릅니다.
-
입력, 출력, 바이패스, 배터리, 온도, 파워모듈 또는 병렬을 눌러 상태를
확인합니다.
입력
선간전압(ph-ph) 현재 입력 선간전압입니다. 전류 AC 유틸리티 전원에서 공급되는 각 위상의 현재 입력 전류(A)입니다. 주파수 현재 입력 주파수(Hz)입니다. 상전압(ph-N)* 현재 입력 상전압(볼트, V)입니다. 총 전력 3상에 대한 현재 총 입력 유효 전력(kW)입니다. 전력 각 위상의 현재 입력 유효 전력(또는 실제 전력)(kW)입니다. 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 낳은 성분의 전력 흐름입니다. 피크 전류 현재 입력 피크 전류(A)입니다. 역률 유효 전력 대 피상 전력 현재 비율입니다. 최대 RMS 전류 각 위상의 현재 최대 RMS 전류(A)입니다. 에너지 설치 시간 이후 총 소비 전력입니다. 출력
선간전압(ph-ph) 인버터의 출력 선간전압(볼트, V)입니다. 전류 각 위상의 현재 출력 전류(A)입니다. 주파수 현재 출력 주파수(Hz)입니다. 상전압(ph-N)* 인버터의 위상 대 중성 출력 전압(볼트, V)입니다. 부하 현재 모든 위상에 사용되는 UPS 용량비(%)입니다. 가장 높은 위상 부하에 대한 부하비가 표시됩니다. 중성 전류 * 현재 출력 중성 전류(A)입니다. 총 전력 세 위상 모두에 대한 현재 총 유효 출력 전력(kW)입니다. 전력 각 위상의 현재 출력 유효전력(또는 실제 전력)(kW)입니다. 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 낳은 성분의 전력 흐름입니다. 피크 전류 출력 피크 전류(A)입니다. 역률 각 위상에 대한 현재 출력 역률입니다. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다. 최대 RMS 전류 각 위상의 현재 최대 RMS 전류(A)입니다. 파고율 각 위상에 대한 현재 출력 파고율입니다. 출력 파고율은 출력 전류의 최고값 대 RMS(실효치) 값의 비율입니다. 에너지 설치 시간 이후 총 공급 에너지입니다. 바이패스
선간전압(ph-ph)* 현재 바이패스 선간 전압(V)입니다. 전류 각 위상의 현재 바이패스 전류(A)입니다. 주파수 현재 바이패스 주파수(Hz)입니다. 상전압(ph-N) 현재 위상 대 중성 바이패스 전압(V)입니다. 총 전력 세 위상 모두에 대한 현재 총 유효 바이패스 전력(kW)입니다. 전력 각 위상의 현재 유효 바이패스 전력(kW)입니다. 유효 전력은 전압과 전류 순간 곱의 시간 평균입니다. 피크 전류 바이패스 피크 전류(A)입니다. 역률 각 위상에 대한 현재 바이패스 역률입니다. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다. 최대 RMS 전류 각 위상의 현재 최대 RMS 전류(A)입니다. 배터리
측정치 배터리에서 현재 공급되는 DC 전력(킬로와트, kW)입니다. 현재 배터리 전압(VDC)입니다. 현재 배터리 전류(암페어, A)입니다. 양 전류는 배터리 충전 중을, 음 전류는 배터리 방전 중을 나타냅니다. 연결된 온도 센서의 배터리 온도(섭씨 또는 화씨)입니다. 배터리 배터리가 전압 부족으로 인한 종료 수준에 도달하기까지 남은 시간입니다. 또한 배터리의 충전 수준을 전체 충전 용량 대 비율로 나타냅니다. 현재 배터리 충전 수준(Ah)입니다. 구성 배터리 유형을 표시합니다. 상태 충전기의 일반 상태입니다. 모드 충전기의 작동 모드(꺼짐, 부동, 부스트, 이퀄라이제이션, 순환, 테스트)입니다. 용량 충전 중 UPS 공칭 전력 정격의 최대 충전 용량(%)입니다. 온도
실내 온도 실내 온도는 섭씨 또는 화씨입니다. 배터리 온도 연결된 배터리 온도 센서의 배터리 온도(섭씨 또는 화씨)입니다. 온도 연결된 옵션 온도 센서(AP9335T 및 AP9335TH)의 실내 온도(섭씨 또는 화씨)입니다. 네트워크 관리 인터페이스를 통해 이름을 설정합니다. 습도 연결된 옵션 습도 센서(AP9335TH)의 습도(%)입니다. 네트워크 관리 인터페이스를 통해 이름을 설정합니다. 파워모듈
보기에는 각 전원 모듈의 존재(있음/없음) 및 상태(정상, 경고, 위험)이 표시됩니다. 병렬
입력 전류 입력 소스에서 공급되는 각 위상의 현재 입력 전류(A)입니다. 바이패스 전류 바이패스 소스에서 공급되는 각 위상의 현재 바이패스 전류(A)입니다. 총 출력 전력 병렬 UPS 시스템의 총 출력 전력으로 병렬 시스템의 총 부하 비율 및 총 출력 전력을 kW 및 kVA 단위로 표시합니다. 출력 전류 각 위상의 현재 출력 전류(A)입니다. 리던던트 UPS 수 현재 리던던트 UPS의 수입니다. 리던던시 설정 구성된 리던던시 설정입니다.
-
입력, 출력, 바이패스, 배터리, 온도, 파워모듈 또는 병렬을 눌러 상태를
확인합니다.