990-91379G-019

단일 UPS 시스템에서 배터리 SPoT 모드 테스트 수행

주의: 배터리 SPoT 모드 테스트 수행은 일부 국가/지역에서만 합법적으로 허용됩니다. 지역/국가 법률을 참고하십시오.

단일 UPS 시스템에 대한 필수 요건:

  • UOB가 열려 있어야 함

  • UPS 작동 모드는 반드시 자동 스태틱 바이패스여야 함

  • 배터리 차단 장치(BB)가 닫혀 있어야 함

  • 감지된 감시 오류가 없어야 함

  • SSIB가 닫혀 있어야 함

  • 출력 전압 및 주파수가 사전 정의된 제한 범위 내에 있어야 함

이 기능을 사용하면 부하 뱅크가 없어도 배터리 방전 테스트를 수행할 수 있습니다. 배터리 SPoT 모드 테스트 중에는 UPS가 요청된 스태틱 바이패스에 있는 동안 인버터가 켜져 있습니다. 이 테스트 중 UPS는 배터리 런타임 보정 테스트를 실행하고 그에 맞게 측정된 런타임을 조정합니다.

출력 전원은 작동 조건에 최대한 맞게 0~100%의 부하 상태가 되도록 수동으로 조정할 수 있습니다.

배터리가 종지 전압 수준에 도달하거나 사전 정의된 방전 수준에 도달하면 테스트가 중지됩니다.

주의: 이 테스트를 사용하려면 서비스 구성 중에 Schneider Electric에서 배터리 SPoT 모드를 활성화해야 합니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 테스트 > 배터리 SPoT 모드를 선택합니다.
  2. 배터리 SPoT 모드 메뉴의 1페이지에서 테스트를 수행하기 위한 필수 구성 요소가 충족되는지 확인하고, 이 절차 중에 UOB가 열려 있는 경우 부하에 전원이 공급되는지 확인합니다. 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
  3. 2페이지의 체크리스트를 따르십시오. 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
  4. 3페이지에서 배터리 방전 수준 및 출력 전원 수준을 설정합니다. 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
  5. 4페이지에서 배터리 SPoT 모드 시작을 눌러 테스트를 시작합니다.
    주의: 테스트를 수동으로 중지하려면 배터리 SPoT 모드 취소를 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.