990-91379G-007

Προβολή των πληροφοριών κατάστασης συστήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η οθόνη του UPS δεν εμφανίζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και η σύγκριση μεταξύ της οθόνης του UPS και ενός εξωτερικού αναλυτή ισχύος δεν θα εμφανίζει τα ίδια δεδομένα. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας ανοχή ±1% για τις τάσεις, ±3% για την ισχύ και ±3% για τα ρεύματα.
  1. Αγγίξτε Κατάσταση.
    1. Πατήστε Εισαγωγή για να δείτε την κατάσταση.

      Είσοδος

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η παρούσα τάση εισόδου φάσης προς φάση.
      Ρεύμα Το τρέχον ρεύμα εισόδου από την πηγή ισχύος μονάδας εναλλασσόμενου ρεύματος ανά φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συχνότητα Η τρέχουσα συχνότητα εισόδου σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η τρέχουσα τάση εισόδου φάσης ως προς τον ουδέτερο εκφρασμένη σε volt (V).
      Συνολική ισχύς Η τρέχουσα συνολική ισχύς εισόδου (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε kW.
      Ισχύς Η τρέχουσα ενεργή ισχύς (ή πραγματική ισχύς) εισόδου για κάθε φάση εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW). Η ενεργή ισχύς είναι το τμήμα της ροής ισχύος της οποίας ο μέσος όρος που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια πλήρους κύκλου της κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή μεταφορά ενέργειας σε μία κατεύθυνση.
      Μέγιστο ρεύμα Το τρέχον μέγιστο ρεύμα εισόδου σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο τρέχων λόγος της ενεργής ισχύος προς την εμφανή ισχύ.
      Μέγ. Ρεύμα RMS Το τρέχον μέγιστο ρεύμα RMS για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Ενέργεια Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τη στιγμή της εγκατάστασης.
    2. Αγγίξτε Έξοδος για να δείτε την κατάσταση.

      Έξοδος

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η τάση εξόδου φάσης προς φάση στον αντιστροφέα εκφρασμένη σε βολτ (V).
      Ρεύμα Το τρέχον ρεύμα εξόδου για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συχνότητα Η τρέχουσα συχνότητα εξόδου είναι εκφρασμένη σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η τάση εξόδου φάσης προς ουδέτερο στον αντιστροφέα εκφρασμένη σε βολτ (V).
      Φορτίο Το ποσοστό της χωρητικότητας UPS που χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε όλες τις φάσεις. Εμφανίζεται το ποσοστό φορτίου για το υψηλότερο φορτίο φάσης.
      Ουδέτερο ρεύμα* Το τρέχον ρεύμα εξόδου ουδέτερου εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συνολική ισχύς Η τρέχουσα συνολική ισχύς εξόδου (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW).
      Ισχύς Η τρέχουσα ενεργή ισχύς (ή πραγματική ισχύς) εξόδου για κάθε φάση εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW). Η ενεργή ισχύς είναι το τμήμα της ροής ισχύος της οποίας ο μέσος όρος που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια πλήρους κύκλου της κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή μεταφορά ενέργειας σε μία κατεύθυνση.
      Μέγιστο ρεύμα Το μέγιστο ρεύμα εξόδου εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο τρέχων συντελεστής ισχύος εξόδου για κάθε φάση. Ο συντελεστής ισχύος είναι ο λόγος της ενεργής ισχύος προς την εμφανή ισχύ.
      Μέγ. Ρεύμα RMS Το τρέχον μέγιστο ρεύμα RMS για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συντελ. κορ. φορτ. Ο τρέχων συντελεστής κορυφής εξόδου για κάθε φάση. Ο συντελεστής κορυφής εξόδου είναι ο λόγος της μέγιστης τιμής του ρεύματος εξόδου προς την τιμή RMS (ρίζα μέσης τετραγωνικής απόκλισης).
      Ενέργεια Η συνολική τροφοδοσία ενέργειας από τη στιγμή της εγκατάστασης.
    3. Αγγίξτε Παράκαμψη για να δείτε την κατάσταση.

      Παράκαμψη

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση)* Η τρέχουσα τάση παράκαμψης φάσης προς φάση (V).
      Ρεύμα Το τρέχον ρεύμα παράκαμψης για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συχνότητα Η τρέχουσα συχνότητα παράκαμψης εκφρασμένη σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο) Η τρέχουσα τάση παράκαμψης φάσης προς ουδέτερο (V).
      Συνολική ισχύς Η τρέχουσα συνολική ενεργή ισχύς παράκαμψης (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW).
      Ισχύς Η τρέχουσα ενεργή ισχύς παράκαμψης για κάθε φάση εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW). Η ενεργή ισχύς είναι ο μέσος χρόνος του στιγμιαίου γινομένου τάσης και ρεύματος.
      Μέγιστο ρεύμα Το μέγιστο ρεύμα παράκαμψης εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο τρέχων συντελεστής ισχύος παράκαμψης για κάθε φάση. Ο συντελεστής ισχύος είναι ο λόγος της ενεργής ισχύος προς την εμφανή ισχύ.
      Μέγ. Ρεύμα RMS Το τρέχον μέγιστο ρεύμα RMS για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
    4. Αγγίξτε Μπαταρία για να δείτε την κατάσταση.

      Μπαταρία

      Μετρήσεις Η παρούσα ισχύς συνεχούς ρεύματος που καταναλώνεται από τη μπαταρία, εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW).
      Η τρέχουσα τάση μπαταρίας (VDC).
      Το τρέχον ρεύμα μπαταρίας εκφρασμένο σε αμπέρ (Α). Το θετικό ρεύμα δηλώνει ότι η μπαταρία φορτίζεται, ενώ το αρνητικό ρεύμα δηλώνει ότι η μπαταρία αποφορτίζεται.
      Η θερμοκρασία μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας.
      Μπαταρία Το χρονικό διάστημα σε ώρες και λεπτά έως ότου οι μπαταρίες φτάσουν στο επίπεδο τερματισμού λόγω χαμηλής τάσης. Εμφανίζει επίσης το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ως ποσοστό της πλήρους χωρητικότητας φόρτισης.
      Η τρέχουσα φόρτιση μπαταρίας (Ah).
      Διαμόρφωση Εμφανίζει τον τύπο της μπαταρίας.
      Κατάσταση Η γενική κατάσταση του φορτιστή.
      Λειτουργία Η κατάσταση λειτουργίας του φορτιστή (Απενεργοποιημένος, Πλωτήρας, Ενίσχυση, Ισοστάθμιση, Κυκλική, Δοκιμή).
      Χωρητικότητα φόρτισης Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης σε ποσοστό της ονομαστικής κατάταξης ισχύος του UPS.
    5. Αγγίξτε Θερμοκρασία για να δείτε την κατάσταση.

      Θερμοκρασία

      UPS Θερμοκρ περιβάλλοντος Η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.
      Θερμοκρασία μπαταρ Η θερμοκρασία μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας της μπαταρίας.
      Υγρασία Σχετική υγρασία των εγκατεστημένων μονάδων ισχύος με βάση τον ενσωματωμένο αισθητήρα στο εσωτερικό του UPS.
      Εξωτερικοί αισθητήρες. Η ονοματοδοσία ρυθμίζεται μέσω της διεπαφής διαχείρισης δικτύου. Θερμοκρασία Η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας (AP9335T και AP9335TH).
      Υγρασία Υγρασία σε ποσοστό από τους προαιρετικούς συνδεδεμένους αισθητήρες υγρασίας (AP9335TH).
    6. Πατήστε Μονάδες ισχύος για να δείτε την κατάσταση.

      Μονάδες ισχύος

      Η προβολή θα εμφανίσει την παρουσία (παρούσα/μη παρούσα) και την κατάσταση (ΟΚ, προειδοποίηση, κρίσιμη) για κάθε μονάδα ισχύος.
    7. Αγγίξτε Προσέγγιση αιχμής για να δείτε την κατάσταση.

      Προσέγγιση αιχμής

      Λειτουργία προσέγγισης αιχμής Δείχνει αν η λειτουργία προσέγγισης αιχμής είναι ενεργή ή ανενεργή αυτή τη στιγμή.
      Ισχύς εισόδου Η παρούσα ισχύς εισόδου που χρησιμοποιείται από το UPS.
      Ισχύς μπαταρίας Η παρούσα ισχύς μπαταρίας που χρησιμοποιείται από το UPS.
      Φόρτιση σε λειτουργία προσέγγισης αιχμής Δείχνει αν επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας ενώ το UPS βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία προσέγγισης αιχμής.
      Αναγκαστική λειτουργία μπαταρίας Δείχνει αν είναι ενεργοποιημένη η αναγκαστική λειτουργία μπαταρίας (πράσινο).
      Κατάσταση φόρτισης Η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών πρέπει να βρίσκεται σε ένα καθορισμένο επίπεδο πριν επιτραπεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας προσέγγισης αιχμής. Η λειτουργία προσέγγισης αιχμής θα απενεργοποιηθεί εάν η κατάσταση φόρτισης φθάσει σε ένα καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο.
      Υπολειπόμενος χρόνος:
      Λειτουργία μπαταρίας
      Λειτουργία προσέγγισης αιχμής

      Ο υπολειπόμενος χρόνος που έχει προγραμματιστεί για λειτουργία μπαταρίας.
      Ο υπολειπόμενος χρόνος που έχει προγραμματιστεί για ενεργή λειτουργία προσέγγισης αιχμής.
    8. Αγγίξτε Παράλληλα για να δείτε την κατάσταση.

      Παράλληλα

      Ρεύμα εισόδου Το τρέχον ρεύμα εισόδου από την πηγή ισχύος μονάδας ανά φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Ρεύμα παράκαμψης Το τρέχον ρεύμα παράκαμψης από την πηγή παράκαμψης ανά φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συνολ. ισχύς εξόδ. Η συνολική ισχύς εξόδου του παράλληλου συστήματος UPS που δείχνει το συνολικό ποσοστό φορτίου και τη συνολική ισχύ εξόδου σε kW και kVA για το παράλληλο σύστημα.
      Ρεύμα εξόδου Το τρέχον ρεύμα εξόδου για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Αριθμός εφεδρικών UPS Ο αριθμός των υφιστάμενων εφεδρικών UPS.
      Ρύθμιση εφεδρείας Η διαμορφωμένη ρύθμιση εφεδρείας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.