990-91379G-019

차단 장치 구성

주의: 올바른 UPS 작동을 위한 필수 구성입니다.
  1. 구성 > 차단기를 누릅니다.
  2. 모형도에서 다른 차단 장치를 눌러 UPS 시스템에 있는 차단 장치를 구성합니다. 사각형에 기호가 표시되면 차단 장치가 있고 빈 사각형은 차단 장치가 없음을 의미합니다. BF2 설치는 Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    주의: 배터리 솔루션에서 UPS는 최대 4개의 배터리 차단 장치를 모니터링할 수 있습니다. 모니터링을 위해 더 많은 배터리 차단 장치가 연결되고 구성된 경우 모형도에는 하나의 배터리 차단 장치 BB만 표시됩니다. 하나 이상의 모니터링되는 배터리 차단 장치가 닫힘 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 닫힘으로 표시됩니다. 모니터링되는 배터리 차단 장치가 모두 열림 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 열림으로 표시됩니다.
  3. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.