990-91379H-004

Vis oplysninger om systemstatus

BEMÆRK: UPS'ens display viser ikke data i realtid, og en sammenligning mellem displayet og en ekstern strømanalysator vil ikke vise de samme data. Tillad en tolerance på ±1 % for spændinger, ±3 % for effekt og ±3 % for strøm.
  1. Tryk på Status.
    1. Tryk på Indgang for at se status

      Indgang

      Spænding f-f (fase-til-fase) Den aktuelle fase-til-fase-indgangsspænding.
      Strøm Den aktuelle indgangsstrøm fra vekselstrømskilden pr. fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle indgangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle indgangsspænding for fase-til-neutral i volt (V).
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive indgangseffekt (for alle tre faser) i kW.
      Effekt Den aktuelle aktive indgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
      Spidsstrøm Den aktuelle indgangsspidsstrøm i ampere (A)
      Effektfaktor Det aktuelle forhold mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm for hver fase i ampere (A).
      Energi Det samlede energiforbrug siden installationstidspunktet.
    2. Tryk på Udgang for at se status.

      Udgang

      Spænding f-f (fase-til-fase) Fase-til-fase-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
      Strøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle udgangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Fase-til-neutral-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
      Last Den procentdel af UPS'ens kapacitet, der bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast.
      Neutral strøm* Den aktuelle neutrale udgangsstrøm i ampere (A)
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuelle, aktive udgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
      Spidsstrøm Udgangsspidsstrømmen i ampere (A)
      Effektfaktor Den aktuelle udgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm for hver fase i ampere (A).
      Crestfaktor Den aktuelle udgangs-crest-faktor for hver fase. Udgangs-crest-faktoren er forholdet mellem maksimalværdien for udgangsstrømmen og RMS-værdien (root mean square).
      Energi Den samlede energi leveret siden installationstidspunktet.
    3. Tryk på Bypass for at se status.

      Bypass

      Spænding f-f (fase-til-fase)* Den aktuelle fase-til-fase-bypassspænding (V).
      Strøm Den aktuelle bypassstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle bypassfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral) Den aktuelle fase-til-neutral-bypassspænding (V).
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuelle aktive bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Den aktive effekt er gennemsnittet af øjebliksproduktet af spænding og strøm over en vis tid
      Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A)
      Effektfaktor Den aktuelle bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm for hver fase i ampere (A).
    4. Tryk på Batteri for at se status.

      Batteri

      Målinger Det aktuelle DC-strømforbrug trukket fra batteriet i kilowatt (kW).
      Den aktuelle batterispænding (V DC).
      Den aktuelle batteristrøm i ampere (A). En positiv strømværdi betyder, at batteriet lades. En negativ strømværdi betyder, at batteriet aflades.
      Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilsluttede temperatursensorer.
      Batteri Tid i timer og minutter, før batterierne når det laveste spændingsniveau, hvor systemet lukker. Viser også ladningsniveauet for batteriet i procent af fuld ladningskapacitet.
      Den nuværende batteriladning (Ah).
      Konfiguration Viser batteritype.
      Status Opladerens generelle tilstand.
      Tilstand Opladerens driftstilstand (Fra, Normalladning, Boost-ladning, Udligningsladning, Cyklisk, Test).
      Ladekapacitet Den maksimale ladningskapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt.
    5. Tryk på Temperatur for at se status.

      Temperatur

      UPS Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i Celsius eller Fahrenheit.
      Batteritemperatur Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilsluttede batteritemperatursensorer.
      Fugtighed Relativ fugtighed for de installerede strømmoduler baseret på en integreret sensor inde i UPS'en.
      Eksterne sensorer. Navngivning konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen. Temperatur Omgivelsestemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de valgfrie tilsluttede temperatursensorer (AP9335T og AP9335TH).
      Fugtighed Fugtighed i procent fra de valgfrie tilsluttede fugtighedsfølere (AP9335TH).
    6. Tryk på Strømmoduler for at se status

      Strømmoduler

      Visningen viser tilstedeværelse (til stede/ikke til stede) og status (OK, advarsel, kritisk) for hvert strømmodul.
    7. Tryk på Spidslastbegrænsning for at se status.

      Spidslastbegrænsning

      Spidslastbegrænsningstilstand Viser, om spidslastbegrænsningstilstanden er aktiv eller inaktiv i øjeblikket.
      Indgangseffekt Den nuværende indgangseffekt, der bruges af UPS'en.
      Batteristrøm Den nuværende batteristrøm, der bruges af UPS'en.
      Ladning i spidslastbegrænsningstilstand Viser, om batteriopladning er tilladt, mens UPS'en er i aktiv spidslastbegrænsningstilstand.
      Tvungen batteridrift Viser, om tvungen batteridrift er aktiveret (grøn).
      Ladetilstand Batteriernes aktuelle opladningstilstand. Batteriernes opladningstilstand skal være på et bestemt niveau, før spidslastbegrænsningstilstanden må være aktiv. Spidslastbegrænsningstilstanden deaktiveres, hvis opladningstilstanden når et bestemt minimumsniveau.
      Resterende tid:
      Batteridrift
      Spidslastbegrænsningstilstand

      Den resterende tid, der er planlagt til batteridrift.
      Den resterende tid, der er planlagt til aktiv spidslastbegrænsningstilstand.
    8. Tryk på Parallel for at se status.

      Parallel

      Indgangsstrøm Den aktuelle indgangsstrøm fra indgangskilden pr. fase i ampere (A).
      Bypass-strøm Den aktuelle bypass-strøm fra bypasskilden pr. fase i ampere (A).
      Tot. udgangseffekt Den samlede udgangseffekt af det parallelle UPS-system, der viser den samlede lastprocent og den totale udgangseffekt i kW og kVA for parallelsystemet.
      Udgangsstrøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Antal redundante UPS-enheder Antallet af redundante UPS'er.
      Redundansindstilling Den konfigurerede redundansindstilling.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.