990-91379G-022

De systeemstatusinformatie weergeven

OPMERKING: Het UPS-display geeft geen realtimegegevens weer en bij een vergelijking tussen het UPS-display en een externe power analyzer worden niet dezelfde gegevens weergegeven. Houd rekening met een tolerantie van ±1% voor spanning, ±3% voor vermogen en ±3% voor stroom.
  1. Tik op Status.
    1. Tik op Ingang om de status te bekijken.

      Ingang

      Spanning f-f (fase-naar-fase) De huidige fase-naar-fase-ingangsspanning.
      Stroom De huidige ingangsstroom van de netvoedingsbron per fase in ampère (A).
      Frequentie De huidige ingangsfrequentie in hertz (Hz).
      Spanning f-N (fase-naar-nulleider)* De huidige ingangsspanning van fase-naar-nulleider in volt (V).
      Totaalvermogen Het huidige totale werkelijke vermogen (voor de drie fasen) in kW.
      Vermogen Het huidige actieve (of werkelijke) vermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is dat gedeelte van de energiestroom waarvan het gemiddelde over een volledige cyclus van de AC-golfvorm resulteert in de netto-overdracht van energie in één richting.
      Piekstroom De huidige ingangspiekstroom in ampère (A)
      Vermogensfactor De huidige verhouding tussen werkelijk vermogen en schijnbaar vermogen.
      Max. RMS-stroom De huidige maximale RMS-stroom voor elke fase in ampère (A).
      Energie Het totale energieverbruik sinds de installatie.
    2. Tik op Ingang om de status te bekijken.

      Uitgang

      Spanning f-f (fase-naar-fase) De fase-naar-fase-uitgangsspanning bij de omvormer in volt (V).
      Stroom De huidige uitgangsstroom voor elke fase in ampère (A).
      Frequentie De huidige uitgangsfrequentie in hertz (Hz).
      Spanning f-N (fase-naar-nulleider)* De uitgangsspanning van fase-naar-nulleider bij de omvormer in volt (V).
      Belasting Het percentage UPS-capaciteit dat momenteel over alle fasen wordt gebruikt. Het belastingspercentage voor de hoogste fasebelasting wordt weergegeven.
      Nulstroom* De huidige uitgangsstroom van de nulleider in ampère (A).
      Totaalvermogen Het huidige werkelijke totale uitgangsvermogen (voor de drie fasen) in kilowatt (kW).
      Vermogen Het huidige actieve (of werkelijke) vermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is dat gedeelte van de energiestroom waarvan het gemiddelde over een volledige cyclus van de AC-golfvorm resulteert in de netto-overdracht van energie in één richting.
      Piekstroom De uitgangspiekstroom in ampère (A).
      Vermogensfactor De huidige uitgangsvermogensfactor voor elke fase. Vermogensfactor is de verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen.
      Max. RMS-stroom De huidige maximale RMS-stroom voor elke fase in ampère (A).
      Piekfactor De huidige uitgangspiekfactor voor elke fase. De uitgangspiekfactor is de verhouding van de piekwaarde van de uitgangsstroom tot de RMS-waarde (kwadratisch gemiddelde).
      Energie De totale geleverde energie sinds de installatie.
    3. Tik op Bypass om de status te bekijken.

      Bypass

      Spanning f-f (fase-naar-fase)* De huidige fase-naar-fase bypass-spanning (V).
      Stroom De huidige bypass-stroom voor elke fase in ampère (A).
      Frequentie De huidige bypassfrequentie in hertz (Hz).
      Spanning f-N (fase-naar-nulleider) De huidige bypassspanning van fase-naar-nulleider (V).
      Totaalvermogen Het huidige totale werkelijke bypass-vermogen (voor de drie fasen) in kilowatt (kW).
      Vermogen Het huidige actieve bypass-vermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is dat gedeelte van de energiestroom waarvan het gemiddelde over een volledige cyclus van de AC-golfvorm resulteert in de netto-overdracht van energie in één richting.
      Piekstroom De bypasspiekstroom in ampère (A).
      Vermogensfactor De huidige bypassvermogensfactor voor elke fase. Vermogensfactor is de verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen.
      Max. RMS-stroom De huidige maximale RMS-stroom voor elke fase in ampère (A).
    4. Tik op Batterij om de status te bekijken.

      Batterij

      Metingen Het huidige DC-vermogen afkomstig van de batterij, in kilowatt (kW).
      De huidige batterijspanning (VDC).
      De huidige batterijstroom in ampère (A). Een positieve stroom betekent dat de batterij wordt opgeladen, een negatieve stroom dat de batterij ontlaadt.
      Batterijtemperatuur van de verbonden temperatuursensors in Celsius of Fahrenheit.
      Batterij De tijd totdat de batterijen worden uitgeschakeld vanwege lage spanning. Toont ook de laadduur van de batterij als een percentage van de volledige capaciteit.
      De huidige batterijlading (Ah).
      Configuratie Toont het batterijtype.
      Status De algemene status van de lader.
      Modus De bedrijfsmodus van de oplader (Uit, Druppellading, Snellading, Vereffeningslading, Cyclisch, Test).
      Laadcapaciteit De maximale laadcapaciteit als percentage van het nominale vermogen van de UPS.
    5. Tik op Temperatuur om de status te bekijken.

      Temperatuur

      UPS Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur in Celsius of Fahrenheit.
      Batterijtemperatuur Batterijtemperatuur in Celsius of Fahrenheit van de verbonden batterijtemperatuursensors.
      Vochtigheid Relatieve vochtigheid van de geïnstalleerde vermogensmodules gebaseerd op geïntegreerde sensor in de UPS.
      Externe sensors. Naamgeving wordt ingesteld via de netwerkbeheerinterface. Temperatuur Omgevingstemperatuur in Celsius of Fahrenheit van de optionele verbonden temperatuursensors (AP9335T en AP9335TH).
      Vochtigheid Vochtigheidsgraad als percentage van de optionele verbonden vochtigheidssensors (AP9335TH).
    6. Tik op Vermogensmodules om de status te bekijken.

      Vermogensmodules

      De weergave toont de aanwezigheid (aanwezig/niet aanwezig) en de status (OK, waarschuwing, kritiek) voor elke vermogensmodule.
    7. Tik op Piekaftopping om de status te bekijken.

      Piekaftopping

      Piekaftoppingsmodus Geeft aan of de piekaftoppingsmodus actief of inactief is op dit moment.
      Ingangsvermogen Het huidige ingangsvermogen gebruikt door de UPS.
      Batterijvermogen Het huidige batterijvermogen gebruikt door de UPS.
      Opladen in piekaftoppingsmodus Geeft aan of het opladen van de batterij is toegestaan wanneer de UPS in actieve piekaftoppingsmodus staat.
      Geforceerd batterijbedrijf Geeft aan of geforceerd batterijbedrijf ingeschakeld is (groen).
      Laadstatus De huidige laadstatus van de batterijen. De laadstatus van de batterijen moet een specifiek niveau hebben bereikt voordat piekaftoppingsmodus mag worden geactiveerd. De piekaftoppingsmodus wordt gedeactiveerd als de oplaadstatus een specifiek minimumniveau heeft bereikt.
      Resterende tijd:
      Batterijbedrijf
      Piekaftoppingsmodus

      De resterende tijd ingepland voor batterijbedrijf.
      De resterende tijd ingepland voor actieve piekaftoppingsmodus.
    8. Tik op Parallel om de status te bekijken.

      Parallel

      Ingangsstroom De huidige ingangsstroom van de ingangsbron per fase in ampère (A).
      Bypass-stroom De huidige bypass-stroom van de bypassbron per fase in ampère (A).
      Totaal uitgangsvermogen Het totale uitgangsvermogen van het parallelle UPS-systeem dat het totale belastingspercentage en het totale uitgangsvermogen in kW en kVA voor het parallelle systeem toont.
      Uitgangsstroom De huidige uitgangsstroom voor elke fase in ampère (A).
      Aantal redundante UPS-eenheden Het aantal redundante UPS-eenheden dat aanwezig is.
      Redundantie-instelling De geconfigureerde redundantie-instelling.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.