990-91379A-019

UPS 시스템을 유지보수 바이패스 작동으로 종료

주의: 차단기는 연결된 차단기 표시등이 켜져 있는 경우에만 사용하십시오.
  1. 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 종료 또는 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 종료를 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
  2. 유지보수 바이패스 차단기 MBB가 있는 UPS 시스템의 일반 종료 절차:
    주의: 다음은 일반 종료 절차입니다. 시스템별 안내 시퀀스 단계를 항상 따르십시오.
    1. 제어 > 작동 모드 > 바이패스 작동으로 전환을 선택합니다.
    2. 유지보수 바이패스 차단기 MBB를 닫습니다.
    3. 시스템 격리 차단기 SIB를 엽니다(있는 경우).
    4. 장치 출력 차단기 UOB를 엽니다.
    5. 제어 > 인버터 > 인버터 꺼짐을 선택하거나 컨트롤러 섹션에서 인버터 꺼짐 버튼(5초간 누름)을 누릅니다.
    6. 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB를 엽니다(설치된 경우).
    7. 배터리 차단기를 엽니다.
    8. 장치 입력 차단기 UIB를 엽니다.
    9. 병렬 시스템에서 다른 UPS에 대해 d~h단계를 반복합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?