990-91380K-018

UPSの設置手順

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
UPSは動かないように固定する必要があります。UPSを最終的な位置に設置したら、次のいずれかを実行します。
  • キャスターが床と接触しなくなるまで水平調節脚を下げる、または
  • 前面の搬送用金具(870-32577)をUPSに再度取り付け、床に固定する、または
  • 耐震アンカーキットを取り付ける。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 次のいずれかの手順を実行します。
  2. 次のいずれかの手順を実行します。
  3. TNCまたはHRG接地システムの場合のみ:
  4. 次のいずれかの手順を実行します。
  5. 信号ケーブルの接続
  6. スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
  7. Modbusケーブルの接続
  8. 並列システムの場合のみ:PBUSケーブルの接続
  9. 外部同期の場合のみ:外部同期用の信号ケーブルの接続
  10. オプション:ERMSドアスイッチキットGVLOPT011(オプション)の取り付け
  11. パワーモジュールの取り付け
  12. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  13. 最終設置
設置済みのUPSの移動と撤去については、UPSの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?