Colocación del armario de baterías vacío
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Mientras se hacen los orificios de anclaje, mantenga cubierto el armario de baterías
vacío para evitar la entrada de polvo u otros conductores en el sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Quite los paneles laterales indicados de los armarios de baterías en los lados adyacentes.
- Instale los soportes de anclaje del kit en la parte posterior del armario.
- Coloque los armarios de baterías vacíos en el lugar de instalación final.NOTA: Deje 100 mm de espacio libre detrás de los armarios de baterías vacíos para el flujo de aire.
- Fije en el suelo los soportes de anclaje posteriores.NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.
- Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Instale las monturas de acoplamiento superior entre los armarios de baterías vacíos.
- Quite las cuatro cubiertas indicadas.