990-91386-024

Preparar o gabinete de baterias vazio para os cabos – Entrada superior de cabos

DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes com a tampa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao gabinete.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
  1. Remova os dez parafusos e a tampa do disjuntor da bateria. Guarde os parafusos para usá-los mais tarde.
  2. Coloque a tampa do disjuntor da bateria na prateleira superior e fixe com os parafusos.
  3. Remova as tampas de cobertura para (a) os cabos de energia e (b) os fios de sinal.
  4. Perfure orifícios para cabos de energia e os fios de sinal nas tampas de cobertura.
  5. Recoloque as tampas de cobertura.
    DANGER
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas ásperas que possam danificar os cabos.
    Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.