990-91379A-004

Få adgang til en konfigureret netværksstyringsgrænseflade

Webgrænsefladen for netværksadministrationskortet er kompatibel med:
Windows®-operativsystemer:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x eller nyere med kompatibilitetsvisning slået til.

  • Den seneste version af Microsoft Edge


Alle operativsystemer:
  • De seneste versioner af Mozilla® Firefox® eller Google® Chrome®

I nedenstående procedure beskrives det, hvordan man får adgang til en netværksstyringsgrænseflade via en webgrænseflade. Hvis det aktiveres, kan følgende grænseflader også benyttes:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

BEMÆRK: Gå til www.schneider-electric.com for at se Security Deployment Guidelines and Security Handbook til produktet.

Netværksadministrationskortet understøtter NTP-forbindelse til tidssynkronisering. Vær sikker på, at kun én netværksstyringsgrænseflade i hele UPS-systemet (enkelt eller parallelt) er indstillet til at synkronisere tid.

Ved brug af webgrænsefladen kan du anvende en af de to følgende protokoller:

  • HTTP-protokollen (som standard deaktiveret), der bruger brugernavn og pinkode, men ingen kryptering, til godkendelse.

  • HTTPS-protokollen (som standard aktiveret), som giver ekstra sikkerhed ved hjælp af Secure Socket Layer (SSL), krypterer brugernavne, pinkoder og sendte data samt godkender netværksstyringskort ved hjælp af digitale certifikater.

Se Aktivér HTTP/HTTPS-protokoller.

SNMP-protokoller er som standard deaktiveret i netværksadministrationskort for at undgå cybersikkerhedsrisici. SNMP-protokoller skal aktiveres for at kunne bruge overvågningsfunktionerne i netværksadministrationskortet eller for at kunne oprette forbindelse til EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert. Du kan aktivere og bruge en af disse SNMP-protokoller:

  • SNMPv1, der giver minimal sikkerhed. Hvis du bruger denne protokol, anbefaler Schneider Electric at du tilpasser parametrene for adgangskontrol for at øge sikkerheden.

  • SNMPv3, der giver ekstra sikkerhed via både kryptering og godkendelse. Schneider Electric anbefaler at bruge denne protokol for bedre sikkerhed og mulighed for at tilpasse parametre for adgangskontrol.

Se Aktivér SNMP-protokoller.

QR code for this page

Var dette nyttigt?