990-91379G-004

Konfigurer udgangen

BEMÆRK: Denne konfiguration er obligatorisk af hensyn til korrekt UPS-drift.
  1. Tryk på Konfiguration > Udgang.
    1. Indstil AC-spænding f-f til 380VAC, 400VAC, 415VAC, 440VAC eller 480VAC afhængigt af konfigurationen.
    2. Indstil Frekvens til 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 eller 60 Hz ±10,0 afhængigt af konfigurationen.
    3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne, og tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
    4. Indstil Bypass og udgangstolerance (%). Toleranceinterval for bypass og output er +3 % til +10 %, standard er +10 %.
    5. Indstil Spændingskompensation (%). UPS'ens udgangsspænding kan justeres op til ± 3 % for at kompensere for forskellige kabellængder. Standard er 0 %.
    6. Indstil Overbelastningsgrænse (%). Overbelastningsintervallet er 0 % til 100 %, standard er 75 %.
    7. Angiv Spændingskompensation for transformer (%) Transformerens spændingskompensationsområde er 0 % til 3 %, standard er 0 %. Se Spændingskompensation for udgangstransformer for flere oplysninger og Konfigurer UPS-indgangen for at konfigurere, at en transformer er til stede.
    8. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.