990-91386-037

空电池柜的摆放

危险
小心触电、爆炸或电弧
钻孔时请妥善覆盖空电池柜,防止灰尘或其他导电部件进入系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 仅适用于带两个空电池柜的系统:从相邻电池柜中移除所示的侧面板。
  2. 将套件中的固定支架安装在机柜背面。
    注: 地面固定螺栓须另购。

    空电池柜背面视图

  3. 将空电池柜摆放到最终安装区域。
    注: 空电池柜后面应留出 100 mm 空间以确保空气流通。
  4. 将背面固定支架固定到地面。
    注: 地面固定螺栓须另购。
  5. 仅适用于带两个空电池柜的系统:在空电池柜之间安装顶部并柜支架。

    两个空电池柜正面视图

  6. 拆下所示的四块盖板。

    空电池柜正面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?