Raccordement des câbles d'alimentation
![]() |
---|
RISQUE DE DÉPLACEMENT DES CÂBLES EN CONDITIONS
DE COURT-CIRCUIT
Dans les systèmes de plus de 35 kAIC, il est
obligatoire d'attacher les câbles d'alimentation :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
- Acheminez les câbles d'alimentation par le haut ou par le bas de l'armoire de bypass de maintenance.
- Raccordez le conducteur de mise à la terre, les câbles d'entrée, les câbles de bypass (dans les systèmes à alimentation secteur double), les câbles de charge et les câbles CC. Assemblez les cosses de câble aux jeux de barres comme indiqué.
- Obligatoire dans les systèmes de plus de 35 kAIC : Attachez les câbles d'alimentation ensemble à 250 mm (9,84 pouces) des bornes des câbles d'alimentation et à chaque intervalle de 250 mm (9,84 pouces). Enroulez la corde autour des câbles d'alimentation cinq fois avant de faire un nœud à chaque intervalle – voir Fixation des câbles pour obtenir des conseils.
- Vérifiez la fixation des cosses de câble.
ATTENTION
Risques de dommages à l'équipementVérifiez la fixation des cosses de câble. Si les cosses de câble se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon peut se desserrer.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. - Remettez en place le panneau latéral droit de l'armoire de bypass de maintenance.
- Repositionnez les caches de protection sur le panneau latéral droit. Réutilisez les vis M6.