Préparation au raccordement des câbles de signal dans les systèmes avec entrée des câbles par le haut
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations
quand les panneaux sont installés, ni à proximité de
l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
-
Préparez l'ASI pour les câbles de signal :
- Retirez le cache.
- Retirez les panneaux et les panneaux à fentes de la partie supérieure de l'ASI.
- Pour une installation sans conduites : Remettez en place les panneaux à fentes.
- Pour une installation avec des conduites : Percez un trou dans les panneaux pour les conduites, installez les conduites et remettez en place les panneaux.
- Acheminez les câbles de signal comme indiqué pour séparer les câbles Class 2/SELV des câbles non-Class 2/non-SELV. Un séparateur à l'intérieur du passage de câbles sépare les câbles.