990-91379G-019

HTTP/HTTPS 프로토콜 사용

  1. 해당 IP 주소(또는 DNS 이름이 구성된 경우 DNS 이름)를 통해 네트워크 관리 인터페이스에 액세스합니다.
  2. 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. 기본 사용자 이름 및 암호는 apc입니다. 첫 번째 로그인 시 이 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.
  3. HTTP 또는 HTTPS 프로토콜을 사용 또는 해제하려면 Configuration (구성) > Network (네트워크) > Web (웹) > Access (액세스)로 이동하여 프로토콜을 선택하고 매개변수를 설정한 후 Apply (적용)을 클릭합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?