입력 접점이 활성화되면 배터리 작동을 우선 순위로 지정하기 위한 구성 보기
입력 접점이 활성화되면
배터리 작동을 우선
순위로 지정 기능을
사용하면 배터리 작동을
우선 순위로 지정하여
입력 접점 신호에 의해
제어되는 특정 시간/특정
상황에서 그리드에서
부하를 제거할 수 있습니다.
이 기능을 활성화하면
UPS는 입력 접점 신호에
따라 배터리 작동으로
전환됩니다. 입력 접점
신호가 비활성화되면
UPS는 기본 작동 모드로
돌아갑니다. 또한 UPS가
배터리 작동 상태를
유지할 수 있는 지정된
시간 제한(최대 120초)을
설정할 수도 있습니다.
지정된 시간 제한이
끝나면 입력 접점 신호가
여전히 활성화되어
있더라도 UPS는 기본 작동
모드로 돌아갑니다.
UPS는 배터리 작동이
가능한 경우, 즉 배터리에서
사용 가능한 런타임이
충분하고 다른 제한
사항이 감지되지 않는
경우에만 배터리 작동으로
전환됩니다. 이 기능을
활성화하고 배터리
작동을 위한 시간 제한을
설정하는 것은 Schneider Electric
서비스를 통해서만
구성할 수 있습니다.
- 를 눌러 입력 접점이 활성화되면 배터리 작동을 우선 순위로 지정이 활성화/비활성화되었는지 확인합니다.