990-91379G-019

Kirk 키가 설치된 단일 UPS 시스템의 유지보수 바이패스 작동으로 시작

주의: 연결된 차단 장치 표시등이 켜져 있을 때만 차단 장치를 작동하십시오.
  1. 장치 입력 차단 장치 UIB를 닫습니다.
    디스플레이가 켜집니다. 재부팅 시퀀스는 약 3분 동안 지속됩니다.
  2. 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB(설치된 경우)를 닫습니다.
  3. 바이패스 백피드 차단 장치 BF2(설치된 경우)를 닫습니다.
  4. 배터리 차단 장치를 닫습니다.
  5. 제어 > 작동 모드 > 바이패스 작동으로 전환을 선택합니다.
  6. SKRU 푸시 버튼을 누른 상태에서 SKRU 인터락에서 키 B를 돌려 제거합니다.
  7. 장치 출력 차단 장치 UOB의 인터락에 키 B를 넣고 키를 돌립니다.
  8. 장치 출력 차단 장치 UOB를 닫습니다.
  9. 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB를 엽니다.
  10. 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB의 인터락에서 키 A를 돌려 제거합니다.
  11. SKRU 인터락에 키 A를 넣고 키를 잠금 위치로 돌립니다.
  12. 제어 > 인버터 > 인버터 켜짐을 선택합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.