990-91379G-019

UPS 입력 구성

주의: 올바른 UPS 운영을 위한 필수 구성입니다.
  1. 구성 > UPS를 누릅니다.
    1. 주 전원 구성단일 입력 전원 또는 이중 입력 전원으로 설정합니다.
    2. 인버터 자동 시작을 사용하려면 이 기능을 활성화합니다. 인버터 자동 시작을 적용하는 경우 배터리 방전으로 인해 종료되고 일정 시간 이후 입력 전압이 돌아오면 인버터가 자동으로 기동됩니다.
      주의: 병렬 시스템에서는 인버터 자동 시작이 허용되지 않습니다.
      위험
      감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
      UPS에서 작업하기 전에 항상 올바른 잠금/태그아웃을 수행하십시오. 자동 시작이 활성화된 UPS는 주 전원 공급 장치가 반환되면 자동으로 다시 시작됩니다.
      이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
    3. 변압기 있음변압기 없음, 입력 변압기, 출력 변압기 또는 입력 및 출력 변압기로 설정합니다.
    4. 파워 모듈 리던던시N+0 또는 N+1로 설정합니다.
  2. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.