990-91379G-019

SNMP 프로토콜 사용

  1. 해당 IP 주소(또는 DNS 이름이 구성된 경우 DNS 이름)를 통해 네트워크 관리 인터페이스에 액세스합니다.
  2. 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. 기본 사용자 이름 및 암호는 apc입니다. 첫 번째 로그인 시 이 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.
  3. SNMPv1 프로토콜을 사용하려면:
    1. 구성 > 네트워크 > SNMPv1 > 액세스로 이동하여 사용을 선택한 후 적용을 클릭합니다.
    2. 구성 > 네트워크 > SNMPv1 > 액세스 제어로 이동하여 매개변수를 설정합니다.
  4. SNMPv3 프로토콜을 사용하려면:
    1. 구성 > 네트워크 > SNMPv3 > 액세스로 이동하여 사용을 선택한 후 적용을 클릭합니다.
    2. 구성 > 네트워크 > SNMPv3 > 액세스 제어로 이동하여 매개변수를 설정합니다.
    3. 구성 > 네트워크 > SNMPv3 > 사용자 프로필로 이동하여 매개변수를 설정합니다.
주의: SNMPv1 또는 SNMPv3 설정은 네트워크 관리 카드 4가 EcoStruxure IT Gateway 또는 StruxureWare Data Center Expert와 올바르게 통신할 수 있도록 EcoStruxure IT Gateway 또는 StruxureWare Data Center Expert의 설정에 일치해야 합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?