990-91379G-019

테스트

본 UPS 시스템은 시스템의 올바른 성능을 확인하기 위해 다음과 같은 테스트를 수행할 수 있습니다.

  • 버저

  • 상태 LED

  • 차단기 램프

  • 런타임 보정

  • 배터리

홈 화면의 메뉴 버튼을 누르고 유지보수버저 또는 상태 LED 또는 차단기 램프를 선택하여 해당 기능의 테스트를 시작합니다. 이러한 테스트의 세부 사항 및 요구 사항은 런타임 보정 테스트 시작배터리 테스트 시작에서 확인하십시오.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?