990-91379G-019

네트워크 구성

네트워크는 통합 및 옵션 NMC(네트워크 관리카드)용으로 구성할 수 있습니다.

  1. 구성 > 네트워크를 누르고 통합 NMC에 대해 IPv4를 선택하여 통합 네트워크 관리 카드를 구성하거나 옵션 NMC를 선택하여 옵션 네트워크 관리 카드를 구성합니다(설치된 경우).
  2. 선택한 네트워크 관리카드(NMC) 페이지의 IPv4 설정을 구성합니다.
    1. IPv4를 구성하려면 통합 NMC IPv4 사용 안 함/옵션 NMC IPv4 사용 안 함 확인란을 해제합니다. 확인란이 표시되어 있으면 어떤 설정도 할 수 없으며 기능이 사용 해제됩니다.
    2. 주소 모드수동, DHCP 또는 BOOTP로 설정합니다. 수동 주소 모드의 경우 값을 추가합니다.
    3. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
  3. 구성 > 네트워크를 누르고 통합 NMC에 대해 IPV6를 선택하여 통합 네트워크 관리 카드를 구성하거나 옵션 NMC를 선택하여 옵션 네트워크 관리 카드를 구성합니다(설치된 경우).
  4. 선택한 네트워크 관리카드(NMC) 페이지의 IPv6 설정을 구성합니다.
    1. IPv6를 구성하려면 통합 NMC IPv6 사용 안 함/옵션 NMC IPv6 사용 안 함 확인란을 해제합니다. 확인란이 표시되어 있으면 어떤 설정도 할 수 없으며 기능이 사용 해제됩니다.
    2. DHCPV6 모드주소 및 기타 정보, 주소 이외의 정보만 해당 또는 IPv6 사용 안 함으로 설정합니다.
    3. 자동 구성 또는 수동을 선택합니다. 수동 모드의 경우 값을 추가합니다.
    4. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
  5. 필요한 경우 단계를 반복하여 다른 네트워크 관리카드(NMC)를 구성합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?