990-91386-005

Einsetzen der Batterien in den leeren Batterieschrank

WARNUNG
Unvorhergesehene Anlagenhandhabung
Der Batterieschrank darf nach der Batterieinstallation nicht transportiert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Legen Sie die Batterien in die Fächer im leeren Batterieschrank ein und verbinden Sie sie miteinander.
    HINWEIS: Verdecken Sie nicht die Öffnungen in den Ecken der Fächer, die zum Verlegen der Kabel zwischen den Fächern vorgesehen sind.

    Installation mit Kabeleinführung von unten mit Batterieschalterkit

    Installation mit Kabeleinführung von oben ohne Batterieschalter

  2. Notieren Sie die Batteriekonfiguration auf dem Typenschild im leeren Batterieschrank.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.