990-91386-006

Instalación de baterías en el armario de baterías vacío

ADVERTENCIA
manipulación imprevista del equipo
El armario de baterías no se debe mover una vez instaladas las baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Coloque las baterías en los estantes del armario de baterías vacío e interconéctelas.
    NOTA: No cubra los orificios en las esquinas de los estantes diseñados para el tendido de cables entre los estantes.

    Instalación con entrada de cables por la parte inferior con kit de disyuntor de batería

    Instalación con entrada de cables por la parte superior sin kit de disyuntor de batería

  2. Anote la configuración de batería en la etiqueta del armario de baterías vacío.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.