990-91386-037

在空电池柜中安装电池

警告
设备搬运须知
安装电池后的电池柜不得搬运。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 将电池置于空电池柜中的搁板上,并将电池互连。
    注: 请勿挡住搁板角落上用于在各层搁板之间布设线缆的孔。

    带电池断路器套件的底部进线系统

    不带电池断路器套件的顶部进线系统

  2. 在标签上记下空电池柜中的电池配置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.