990-91386-012

Installation des batteries dans l'armoire batterie vide

AVERTISSEMENT
manipulation imprévue de l'équipement
L'armoire batterie ne doit pas être déplacée une fois que les batteries ont été installées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Placez les batteries sur les étagères dans l'armoire batterie vide et raccordez-les entre elles.
    NOTE: Ne couvrez pas les orifices situés dans les coins des étagères, car ils servent à acheminer les câbles entre les étagères.

    Installation avec entrée des câbles par le bas avec kit disjoncteur batterie

    Installation avec entrée des câbles par le haut sans kit disjoncteur batterie

  2. Notez la configuration des batteries sur l'étiquette dans l'armoire batterie vide.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.