990-91399K-012

Batteries

Batterie commune

Pour les systèmes d'ASI parallèles, une configuration de batteries communes simplifiées (VRLA/lithium-ion) est prise en charge.

Tension en fin de décharge

La tension est comprise entre 1,6 et 1,75 par batterie en fonction du taux de décharge.

Niveaux de tension VRLA/plomb étanche standard

NOTE: Les configurations spécifiques peuvent différer de la contrainte générale présentée ci-dessus.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.