990-91399K-012

Présentation du système unitaire

UIB Dispositif d'isolement d'entrée de l'unité
SSIB Dispositif d'isolement d'entrée par contacteur statique
UOB Dispositif d'isolement de sortie de l'unité
BB Dispositif d'isolement de batterie
MBB Dispositif d'isolement du bypass de maintenance
NOTE: Dans la documentation de Schneider Electric, le terme « dispositif d'isolement » est utilisé comme un terme générique couvrant les disjoncteurs ou les interrupteurs, car leur position peut varier en fonction de la configuration. Les détails de la configuration individuelle se trouvent dans le schéma électrique et/ou en lisant le symbole présent sur la face avant de chaque dispositif d'isolement.

Système unitaire – Alimentation secteur simple

Système unitaire - Alimentation secteur double

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.