Exigences concernant une solution de batterie d'un fournisseur tiers
Les coffrets disjoncteur batterie de Schneider Electric sont recommandés pour le raccordement de la batterie. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.
Spécifications du disjoncteur batterie tiers
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Caractéristiques minimales requises du disjoncteur batterie
Tension CC nominale du disjoncteur batterie > Tension de batterie normale | La tension normale de la configuration de la batterie est définie comme la tension nominale la plus élevée de la batterie. Elle peut être équivalente à la tension flottante qui peut être définie comme le nombre de blocs de batterie multiplié par le nombre de cellules multiplié par la tension flottante de la cellule. |
Courant CC nominal du disjoncteur batterie > Courant nominal de décharge de la batterie | Ce courant est contrôlé par l'ASI et doit inclure le courant de décharge maximal. Il s'agit généralement du courant à la fin de la décharge (tension CC minimale de fonctionnement ou en condition de surcharge ou une combinaison). |
Zones de raccordement CC | Deux zones de raccordement CC pour les câbles CC (CC+ et CC-) sont requises. |
Contact de position AUX pour le contrôle | Un contact de position AUX doit être installé dans chaque disjoncteur batterie et raccordé à l'ASI. L'ASI peut contrôler jusqu'à quatre disjoncteurs batterie. |
Fonctionnalité de coupure de court-circuit | Le pouvoir de coupure en cas de court-circuit doit être supérieur au courant continu de court-circuit de la configuration de batterie (la plus grande). |
Intensité minimale du courant de déclenchement | Le courant de court-circuit minimum pour déclencher le disjoncteur batterie doit correspondre à la configuration de batterie (la plus petite), pour que le disjoncteur se déclenche en cas de court-circuit, jusqu'à la fin de sa durée de vie. |
Solution de batterie classique | Disjoncteur batterie individuel pour chaque ASI dans le système parallèle. |