990-5913D-007

Τελική εγκατάσταση

  1. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες προστατευτικές πλάκες στο μπροστινό μέρος, στο πίσω μέρος και στις πλευρές του κλασικού πλαισίου μπαταρίας.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τις προστατευτικές πλάκες μόνο όταν ακολουθείτε τη διαδικασία απενεργοποίησης ή μετακίνησης του ερμαρίου κλασικής μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση ή μετακίνηση του ερμαρίου κλασσικής μπαταρίας σε νέα θέση.
  2. Κλείστε τη/τις θύρα/-ες. Στα GVSCBC10A2 και GVSCBC10B2, τοποθετήστε δύο βίδες για να κλείσετε την αριστερή θύρα.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;