990-5913D-018

最終設置

  1. 付属のキックプレートを、クラシックバッテリーキャビネットの前面、背面、側面に取り付けます。
    注記: キックプレートを取り外す場合は、クラシックバッテリーキャビネットの撤去または移動の手順に必ず従ってください。詳細については、クラシックバッテリーキャビネットの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
  2. ドアを閉めます。2本のネジを取り付けて、左側のドアを閉めます(GVSCBC10A2またはGVSCBC10B2の場合)。

    GVSCBC10A2、GVSCBC10B2

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?