990-91141L-004

Kommunikation og administration

Lokalnetværk 1 Gbps – 1 port som standard
Modbus Modbus (SCADA)
Udgangsrelæer 4 x SELV konfigurerbar
Indgangskontakter 4 x SELV konfigurerbar
Standardkontrolpanel 4,3-tommers berøringsskærm
Hørbar alarm Ja
Nødafbryder (EPO) Indstillinger:
  • Normalt åben (NO)

  • Normalt lukket (NC)

  • Ekstern 24 VDC SELV

Ekstern afbrydertavle UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Ekstern synkronisering Nej
Batteriovervågning Tilgængelig til eksterne batteriløsninger
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.